Condiciones generales

Condiciones Generales de Venta HYDAC Technology Argentina SRL

1. PRESUPUESTO

1.1 Los presupuestos tienen validez por el término indicado en los mismos y sólo se consideraran aceptados si el cliente lo hace por escrito o abona la seña dentro de dicho término.

1.2 Toda información relacionada con el presupuesto, tal como esquemas, diseños, planos, pesos y dimensiones es aproximada, a no ser que se exprese. lo contrario y se dan en base a los conocimientos y experiencias disponibles. Sin embargo, Hydac Technology Argentina SRL no asume ninguna clase de responsabilidad en relación al uso de los materiales vendidos, excepto la garantía expresada más abajo.

1.3 Sobre el presupuesto, planos y diseño, mantenemos reservado el derecho de propiedad intelectual y de realización, no permitiendo que estos sean facilitados a terceros sin nuestro previo consentimiento por escrito, aún después de haber realizado la operación.

2. SUMINISTRO

2.1 El material a suministrarse será exclusivamente el indicado en la O/C. Cualquier variación requiere de la notificación y aceptación escrita de las partes.

2.2 Todo material adicional, cuya necesidad se determine durante o después de la instalación, será facturado aparte.

3. PRECIOS Y PAGOS

3.1 Los precios se entienden, caso de no expresarse lo contrario, netos por mercadería puesta en los talleres de Hydac Technology Argentina SRL, Don Torcuato,. provincia de Buenos Aires, incluyendo el cargado de la misma sobre camión, pero sin incluir embalajes, viajes, ni puesta en marcha en el lugar del emplazamiento, ni materiales de instalación, ni aceites, etc.

3.2 Los pagos se efectuarán en el domicilio de Hydac Technology Argentina SRL en Don Torcuato Pcia. Buenos Aires o mediante transferencia bancaria. 

3.3 No se admiten retenciones de pago o compensaciones por reclamos del comprador.

4. ENTREGA

4.1 El plazo de entrega rige a partir de la recepción de la O/C y de la seña y de aclarados todos los detalles técnicos y comerciales.

4.2 Para mercadería de entrega en los talleres de Hydac Technology Argentina SRL, el comprador deberá retirar la misma dentro de los 10 días corridos de la fecha en que se haya comunicado que está a su disposición.. Desde el vencimiento de este plazo, todos los riesgos correrán por cuenta del cliente.. A los 60 días de la comunicación citada y sin haberse retirado la mercadería, se considera el pedido nulo y la operación rescindida, sin necesidad de interpelación o requerimiento alguno, reteniéndose la seña como indemnización.

4.3 El plazo de entrega podrá variar por circunstancias imprevistas o por causa de fuerza mayor, independientemente donde se produzcan estas, sin ningún perjuicio para Hydac Technology Argentina SRL

4.4 En caso de negociarse una multa por atraso en la entrega, esta, en ningún caso superará el 0,5% semanal, máximo 5% del material. no entregado en termino, salvo causa de fuerza mayor

5. RIESGO Y RECEPCION DE MERCADERIA

5.1 El comprador asume el riesgo a que queda sometida la mercadería desde el momento que salga del taller de Hydac Technology Argentina SRL, incluso en los casos en los que se realice entrega parcial o que Hydac Technology Argentina SRL asuma el costo del envío. La mercadería se considera recibida en el momento en que abandona el depósito de Hydac Technology Argentina SRL, cualquiera sea la vía.

6. GARANTIAS

6.1 Hydac Technology Argentina SRL responde por un período de 6 meses (cuando la mercadería se someta a un uso de más de 8 horas diarias, 3 meses) ante el titular del presupuesto a contar desde la fecha en que la mercadería fue puesta a disposición del cliente, únicamente por los defectos de fabricación. Esta garantía comprende solo la obligación de reponer o reparar, según criterio de Hydac Technology Argentina SRL, la pieza defectuosa siempre que el cliente cumpla puntualmente sus pagos en la forma convenida. Las piezas recambiadas permanecerán propiedad de Hydac Technology Argentina SRL.. Si por cualquier causa fuera necesario el desplazamiento de personal. al lugar. donde se halla instalada la máquina, los gastos de viajes, comidas y alojamientos serán a cargo del cliente.

6.2 Hydac Technology Argentina SRL no responde por los defectos motivados por la utilización, puesta a punto o montaje incorrectos, bien sea por el comprador o terceros, así como por modificaciones sin previo consentimiento de Hydac Technology Argentina SRL. 

6.3 En todo caso, Hydac Technology Argentina SRL no responde por los daños, perjuicios, lucros cesantes, etc. directos o indirectos que, indistintamente por quién, donde y porqué, puedan producirse.

7. DERECHO DE HYDAC TECHNOLOGY ARGENTINA SRL A ANULAR EL PEDIDO

7.1 En los casos de fuerza mayor que produzca una notable variación económica del contenido del pedido, así como en los casos en que se observe la imposibilidad de realización, podrá Hydac Technology Argentina SRL. anular total o parcialmente el pedido, sin asumir por ello responsabilidad de ningún tipo.

8. TRIBUNALES

8.1 Toda cuestión relacionada con la interpelación o ejecución que se suscite a raíz de la operación presupuestada precedentemente será sometida a resolución de los tribunales de Capital Federal.

Descargas Las siguientes condiciones generales están disponibles para su descarga en formato PDF: