Refrigeración eficiente de las maquinarias de construcción: ¿cómo obtener bombas de desplazamiento variable rentables en motores de ventilador? Esta solución genera solo la energía efectivamente necesaria
El precio de la energía va en aumento y esto repercute directamente en la refrigeración de las grandes maquinarias de construcción. Al trabajar con motores de ventilador hidráulicos, se suelen utilizar bombas de desplazamiento fijo ineficientes que producen más energía que la necesaria. Estas bombas proveen constantemente un caudal máximo, a pesar de que este es necesario en muy pocos casos de carga. La alternativa son las bombas de desplazamiento variable con detección electrónica de la carga, pero estas bombas son costosas y las válvulas necesarias para el control de la bomba son muy complejas y caras. Pero esto cambiará a partir de ahora – HYDAC cuenta con una solución innovadora con la cual las bombas de desplazamiento variable resultan más rentables: la válvula combinada PPDB08PZ-01.
Todo en uno: válvula combinada de HYDAC para la detección electrónica de la carga
¿Qué bomba debo utilizar para refrigerar mis motores de ventilador?Las bombas de desplazamiento fijo son ineficientes.
Para la gestión térmica de las maquinarias de construcción, se instalan motores de ventilador hidráulicos que proporcionan la potencia de refrigeración exacta requerida a través de una velocidad de rotación variable. En este caso, resulta inadecuado escoger una bomba de desplazamiento fijo combinada con un controlador de derivación proporcional. Esta combinación consume mucha energía, dado que desvía el caudal no necesario para el motor del ventilador a través de una válvula de derivación, provocando elevadas pérdidas por estrangulamiento. No obstante, los bajos costes hablan por sí solos, ya que las bombas de presión controlada y su complejo control son muy costosos. No es de extrañar que las personas toleren el funcionamiento ineficiente de la bomba de desplazamiento fijo.
La innovación que dio paso al éxito de las bombas de desplazamiento variable en los motores de ventiladoresAl fin, rentables: bombas de desplazamiento variable con la válvula combinada de HYDAC
Las ventajas de las bombas de presión controlada son evidentes: menor consumo de energía, suministro de potencia según las necesidades y mayor eficiencia, así como una reducción de las emisiones de escape de los motores diésel, ya que los fluidos que se refrigeran pueden funcionar a una temperatura operativa ideal. Todos factores importantes que contribuyen a un uso más sostenible y energéticamente eficiente de las maquinarias de construcción. Hasta el momento, esto solo era posible mediante controles de detección de la carga y válvulas piloto externas, pero ahora HYDAC tiene una válvula que puede hacer todo.
Nuestro último desarrollo:para operar su bomba de desplazamiento variable con detección electrónica de la carga, ahora solo necesita una válvula. Nuestra válvula de control electroproporcional de ángulo oscilante es compacta, económica y muy eficiente. Por eso tiene sentido volver a planificar la bomba de desplazamiento variable – Con los menores costes de la válvula y la reducción del consumo de energía, notará que las bombas de presión controlada se amortizan rápidamente. En vista del aumento constante de los precios de la energía, estará preparado para el futuro.
¿Cómo funciona la válvula combinada PPDB08PZ-01 de HYDAC?Ahora nos ponemos en modo «técnico»
- Regulación de la presión de la bomba:la válvula combinada mide la presión de salida de la bomba y utiliza el control directo del ángulo oscilante de la bomba para lograr la regulación proporcional de la presión de la bomba.
- Ajuste mecánico de la presión de la bomba:la válvula tiene una curva de rendimiento inversa. Es decir que a corriente de solenoide cero, la presión de la bomba está en su valor máximo. Este valor se puede ajustar de manera mecánica en la válvula.
- Medición de presión y ajuste de los caudales:una válvula tipo cartucho reemplaza el control de detección de carga y la válvula remota externa. Esta mide la presión en la conexión de la bomba y modifica directamente la presurización del actuador de ángulo oscilante para ajustar el caudal requerido.