Prensa empaquetadora de chatarra Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes

HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas

Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientesHYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas

Metal que chirria y vidrio que cruje: las prensas empaquetadoras de chatarra aplican fuerzas enormes. Así es como la chatarra metálica más fuerte se convierte en un pequeño cubo compacto. El dispositivo hidráulico permite una reducción significativa del volumen y aumento de la densidad. De esta forma se consiguen ventajas logísticas y económicas, sobre todo en lo que respecta al transporte y al procesamiento posterior. Pero, como toda la industria, también el sector del reciclaje se enfrenta a nuevos retos.

Los diseños convencionales de los depósitos, las altas velocidades de los cilindros y los grandes diámetros de los mismos conllevan unos depósitos de aceite tradicionalmente grandes. Esto no solo ocupa valioso espacio de instalación. También requiere muchos litros de aceite, lo que supone un gasto considerable. La optimización de depósitos desarrollada por HYDAC soluciona este problema combinando simulación del flujo de los fluidos en el depósito, combinada con filtros especiales patentados que permiten una desgasificación acelerada del aire. Esto no solo reduce el tamaño del tanque y, por lo tanto, el espacio de instalación. También ahorra aceite hidráulico. Además, los crecientes costes de conexión y de energía fomentan el deseo de disponer de los accionamientos más eficientes posibles para reducir la potencia del accionamiento y la disipación de energía.

Fiable, rápido y compactoHYDAC le ofrece la solución hidráulica que necesita para cada prensa empaquetadora

Desarrollar la central hidráulica más compacta posible para una nueva y más potente máquina: ese fue el trabajo de nuestro cliente para los expertos de HYDAC. El fabricante de plantas de reciclaje está especializado en cizallas y prensas para chatarra y produce varias máquinas nuevas al año. Además, se ocupan de los trabajos de mantenimiento mecánico e hidráulico de los sistemas existentes. Como parte de un pedido para la integración de una nueva empaquetadora en un sistema existente, el fabricante de plantas de reciclaje pidió a HYDAC una solución hidráulica integral para su instalación.

En estrecha colaboración con el cliente, nuestros expertos de HYDAC definieron de inmediato varios objetivos. Debido a las limitadas condiciones de espacio, había que desarrollar la unidad de potencia hidráulica más compacta posible, ahorrando valioso espacio de instalación. Como parte de este objetivo, había que reducir el tamaño del depósito de aceite y de la bandeja colectora de aceite asociada. Los objetivos principales eran garantizar una central hidráulica eficiente y una máquina fiable y rápida con tiempos de ciclo cortos. Además, el cliente quería un apoyo individualizado durante toda la fase del proyecto.

La solución de HYDACLa central hidráulica hecha a medida para una prensa empaquetadora de chatarra de 170 toneladas

¿Qué fue especialmente importante para nosotros a la hora de desarrollar la solución a medida? Transparencia y comunicación de igual a igual. De acuerdo con este lema, definimos en varias sesiones con nuestro cliente las dimensiones de la unidad motriz hidráulica, así como los requisitos técnicos e hidráulicos necesarios para el control de la prensa.

¿Cómo desarrollamos la solución a medida?

Primero, utilizando nuestra precisa simulación de flujo, hemos reducido el tamaño del depósito de aceite de la prensa en combinación con nuestros filtros patentados AirX. Esta medida no solo ahorra espacio de instalación. También favorece la separación del aire y se consigue un significante aumento de la vida útil de todos los componentes hidráulicos. Nuestro compacto bloque de control de la empaquetadora, hecho a medida, está dotado de un circuito de válvulas especial para el control de los cilindros. Dos bombas de pistones axiales PPV 102-360 con reguladores de potencia garantizan una reducción eficaz de la energía de accionamiento. Como extra, hemos empleado nuestro refrigerador de bajo ruido para tener en cuenta los requisitos acústicos de la instalación en una nave industrial.

 

El resultado

La solución HYDAC a medida superó con creces las expectativas de nuestro cliente: al optimizar el depósito, pudimos reducir el tamaño del mismo en un 53%, de 3.200 a 1.500 litros. De este modo, la central hidráulica encajó fácilmente en el espacio de instalación previsto para ella. Gracias a su diseño compacto, el cliente puede ahorrar 1.700 litros de aceite hidráulico por llenado y 5.400 kg de CO2 como resultado. El circuito especial de válvulas en el bloque de control de la empaquetadora, en combinación con las dos bombas de pistones axiales con regulación de potencia, consiguió un tiempo de ciclo reducido de 25 segundos en lugar de 30 segundos. Es decir, la producción aumentó un 17%. Gracias al uso eficiente del caudal de las bombas y de la potencia del motor a lo largo de todo el rango de presión, se redujo el caudal requerido y, por tanto, el consumo medio de energía, en comparación con las combinaciones de bombas embridadas de cilindrada constante. La potencia nominal de los motores se redujo de 75 a 55 kW. Al sustituir las bombas de engranajes internos por bombas de pistones axiales con regulación de potencia, las pérdidas de energía se redujeron considerablemente. Por ejemplo, se evitan las pérdidas de las bombas en circulación que ascienden a 5,3 kW, entre otras. En el futuro, esta medida ahorrará 8.960 kWh de energía al año.

Qué es lo que nos demuestra el caso de nuestro cliente:

Nuestras soluciones a medida aumentan la eficiencia y reducen sus costes al mismo tiempo. Hable ahora con nuestros expertos del sector para optimizar su sistema.

Sus ventajas de un vistazo

Solución a medida

Soluciones adaptadas a las exigencias del cliente

Nuestros especialistas de HYDAC desarrollan instalaciones a medida para sus centrales hidráulicas, así como otros componentes y soluciones.

Aumento de la productividad

Aumente su productividad

Aumente significativamente su rendimiento y ahorre dinero.

Conservación de los recursos

Conservación de los recursos

Ya sea aceite, agua o energía, nuestras soluciones conservan sus recursos de forma sostenible.

Reduzca su gasto energético y ahorre dinero a través del control del estado y el mantenimiento predictivo.

Eficiencia energética

Reducimos sus pérdidas de energía: aumente su eficiencia energética ahora.

DescargarReferencia: Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes.

Descargar el artículo de referencia en formato PDF

¡Siempre estamos encantados de asesorarle!

Contacte con nuestro equipo experto de HYDAC y concierte su cita de consulta hoy mismo!

Envíenos un correo electrónico

Explorar más artículos de revistas

Optimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes

Caso de éxito de un cliente
| 3 minutos

Optimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes. HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas. Más información.