Las mejores prácticas HYDAC para el mantenimiento de sistemas hidráulicos

El mantenimiento del sistema hidráulico optimiza su rendimiento, reduce costos y extiende la vida útil de sus equipos. Conozca las mejores prácticas para el mantenimiento de sistemas hidráulicos de HYDAC Argentina.

8 minutos

Topics & Products

El mantenimiento de los sistemas hidráulicos es fundamental para garantizar la prolongación de su vida útil y optimizar su rendimiento. Las actividades de prevención, como el cuidado adecuado de los aceites, son esenciales para evitar desgastes y roturas que podrían generar paradas no programadas de la operación y producción.

HYDAC Argentina se especializa en ofrecer soluciones innovadoras tanto para el mantenimiento predictivo basado en sistemas avanzados de monitoreo para prevenir la contaminación de los aceites, como el acondicionamiento de los mismos, y la implementación de elementos filtrantes de alta calidad en el sistema hidráulico.

¿Por qué es esencial el mantenimiento de sistemas hidráulicos?

El mantenimiento de sistemas hidráulicos previene problemas comunes como la contaminación de los aceites usados, las pérdidas en las conexiones hidráulicas, las averías en los acumuladores y el desgaste de los componentes. El correcto cuidado de los sistemas impide estos inconvenientes, que, de no ser tratados, podrían generar paradas no previstas en la producción.

En este sentido, las empresas que implementan un programa de mantenimiento adecuado pueden reducir sus costos, logrando un funcionamiento eficiente de sus sistemas. Por ejemplo, el mantenimiento de los aceites implica un ahorro de más del 50% del valor de la reposición de productos nuevos. Por otro lado, se debe considerar la pérdida de producción que implicaría una parada imprevista, con su correspondiente impacto económico. 

Prevención de la contaminación de aceites

Es evidente que la contaminación de aceites puede afectar el funcionamiento del sistema. No controlar el estado de sus aceites periódicamente y no solucionar las pérdidas de aceite es uno de los errores más frecuentes en los procesos de mantenimiento que se pueden evitar, implementando un sistema de monitoreo online o un control periódico manual externo, por ejemplo, servicios especializados ofrecido por HYDAC Argentina. Adicionalmente, utilizar filtros hidráulicos de calidad comprobada es sumamente importante para garantizar la limpieza y una filtración óptima. 

Gracias a los elementos filtrantes, los aceites se mantienen libres de partículas, lo cual extiende la vida útil de los componentes. HYDAC utiliza una tecnología electrónica de avanzada en tiempo real que permite controlar factores fundamentales. Este sistema de monitoreo regula los aceites, observando su condición de partículas y saturación de humedad, mientras que controla las presiones y caudales del sistema hidráulico. Asimismo, si es necesario, en HYDAC Argentina contamos con un programa de acondicionamiento de los aceites, compuesto por procesos de filtrado y deshidratación. 

Tipos de mantenimiento en sistemas hidráulicos

Algunas de las tendencias de la industria argentina para mantener los sistemas hidráulicos se enfocan en la implementación del Mantenimiento 4.0. El uso de tecnologías avanzadas y el know-how internacional de HYDAC, además de los recursos para la implementación y ejecución de planes de mantenimiento personalizados, le permitirán aumentar la vida útil de los equipos y garantizar su eficiencia.

Los especialistas de HYDAC Argentina destacan dos principales tipos de mantenimiento:

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es la base que garantiza el desempeño óptimo y la durabilidad de un sistema hidráulico, y debe realizarse de manera regular para evitar averías. 

En HYDAC Argentina, el programa mantenimiento preventivo comprende diversos factores, tales como: el monitoreo de la contaminación de partículas, el porcentaje de saturación de humedad, la temperatura, las presiones, caudales y niveles del aceite en los diferentes puntos del sistema hidráulico; como también la presión de precarga de nitrógeno en los acumuladores del sistema hidráulico. 

 

 

Mantenimiento correctivo

Si algún componente del sistema presenta averías o defectos, será necesario localizarlo para corregirlo o repararlo, siguiendo un procedimiento de mantenimiento correctivo. 

En estos casos, los especialistas de HYDAC Argentina realizan un acompañamiento personalizado con cada cliente para planear un programa de mantenimiento correctivo. 

Dentro de este mantenimiento correctivo se incluye también el acondicionamiento de fluidos, que consiste en el filtrar y deshidratar los aceites hasta lograr que queden con el código ISO requerido para cada sistema. 

Todo esto conlleva a resultados eficientes en costo-beneficio.

El rol de la calidad de los elementos filtrantes es fundamental para conservar la limpieza de los aceites. Al tener los aceites libres de partículas, los componentes tendrán una vida útil mucho más larga. Una cosa es segura, el aceite sucio “pasa factura”. 

Eduardo Mlenek, Jefe de Service de HYDAC Argentina

Mejores prácticas para la inspección y monitoreo de sistemas hidráulicos

HYDAC Argentina cuenta con el Centro de Servicios ServiCenter, que ofrece un programa completo de servicios para el mantenimiento profesional, la inspección y la gestión de fluidos. 

Con el objetivo es maximizar la vida útil de los sistemas hidráulicos, el jefe de Service de HYDAC Argentina, Eduardo Mlenek, comparte las mejores prácticas de la inspección y el monitoreo de sistemas hidráulicos en entornos industriales:

Componentes clave para un mantenimiento eficiente

El mantenimiento adecuado de los sistemas hidráulicos comienza con la atención a sus componentes más críticos. Desde filtros que aseguran la limpieza del fluido, hasta acumuladores y bombas diseñados para maximizar la eficiencia y minimizar el desgaste. Cada pieza juega un rol fundamental en garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del sistema. 

En HYDAC Argentina destacamos algunos componentes clave que se deben considerar para optimizar la productividad y la sostenibilidad de la operación:

Beneficios del mantenimiento de sistemas hidráulicos con HYDAC Argentina

El mantenimiento preventivo es una herramienta clave para garantizar el cuidado y la durabilidad de los sistemas hidráulicos. 

Implementar estrategias regulares de mantenimiento planificado no solo asegura la continuidad operativa de los equipos, sino que también optimiza su rendimiento y eficiencia.

A continuación, destacamos algunas de las ventajas principales del mantenimiento preventivo de HYDAC:

¿Busca maximizar el rendimiento de sus sistemas hidráulicos?

Nuestros especialistas están a disposición para orientarlo en la aplicación de las mejores prácticas de mantenimiento.

Entre en contacto