Intercambiadores de calor HYDAC: Tecnología para controlar la temperatura del fluido y aumentar la eficacia

Los intercambiadores de calor HYDAC incorporan la tecnología HYDAC Cooling, que aumenta la eficiencia energética y prolonga la vida útil de los sistemas hidráulicos móviles e industriales.

Fundamentos de los intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor son dispositivos diseñados para transferir calor de un fluido a otro sin que estos fluidos entren en contacto directo. 

La función principal de estos dispositivos es facilitar el intercambio térmico entre dos fluidos, ya sea para calentar, enfriar o controlar la temperatura de uno de ellos. De este modo, es posible aumentar la eficiencia de los procesos industriales y los sistemas de calefacción y refrigeración, entre otras aplicaciones. 

Este rendimiento depende de varios factores, como la superficie de contacto entre los fluidos, las propiedades térmicas de éstos y el material del intercambiador. Además, la velocidad de flujo de los fluidos y el diseño general del intercambiador también son fundamentales para garantizar la eficacia. Por último, el diseño del intercambiador se optimiza para maximizar la transferencia de calor y minimizar las pérdidas de calor y presión. De este forma, se evita la mezcla no deseada entre los fluidos. 

¿Cómo funciona un intercambiador de calor?

Un intercambiador de calor se utiliza en el proceso industrial para permitir la transferencia eficaz de calor entre dos fluidos que están en contacto indirecto. Esto significa que la función de los intercambiadores de calor es evitar la mezcla directa de fluidos.  

El funcionamiento básico de un intercambiador de calor de placas, por ejemplo, implica cuatro etapas: conducción de calor a través de las placas, transferencia de calor entre los fluidos, circulación de los fluidos a través del intercambiador y flujo de fluidos. 

1. Conducción del calor:

Las placas del intercambiador actúan como barrera entre los fluidos. El calor se conduce a través de las paredes del material conductor (metal, por ejemplo), pasando de una superficie a otra. La transferencia de calor se produce por conducción, ya que la energía térmica se desplaza a través del material.

2. Transferencia de calor:

El calor pasa del fluido caliente al frío a través de las placas. El fluido caliente cede calor a la pared del intercambiador, que a su vez transfiere el calor al fluido frío del otro lado.

3. Circulación de fluidos:

Los dos fluidos, normalmente uno caliente y otro frío, se dirigen a lados opuestos del intercambiador de calor. Los fluidos circulan simultánea y alternativamente entre las placas del intercambiador, permitiendo la transferencia de calor.

4. Flujo de fluidos:

Al circular los fluidos, la diferencia de temperatura entre ellos impulsa el proceso de transferencia de calor. El fluido caliente se enfría al pasar por el intercambiador, mientras que el fluido frío se calienta.

Tipos de intercambiadores de calor HYDAC

Intercambiadores de calor aire-aceite

En el caso de los intercambiadores aire-aceite, el funcionamiento es similar al de los intercambiadores de placas. Sin embargo, el fluido frío es aire y por el radiador sólo pasa el fluido caliente (aceite a refrigerar). 

Flujo de aire: Se dirige una corriente de aire sobre el radiador. Este aire, procedente de un ventilador, crea una corriente de aire forzado que aumenta la eficacia del intercambio térmico. 

Disipación térmica:El aire calentado se expulsa al ambiente, llevándose consigo el calor extraído del aceite. 

Sistemas de refrigeración compactos

FLKS es un sistema compacto de refrigeración por fluido/aire con depósito de plástico y conducto de aire integrado. Tiene un diseño ligero y robusto, lo que hace que el sistema sea adecuado para una gran variedad de aplicaciones. También tiene una bomba que transporta el medio de funcionamiento desde el depósito a través de la pieza que se está enfriando hasta el intercambiador de calor. El ventilador axial proporciona el caudal de aire necesario a través del intercambiador de calor para enfriar el medio de funcionamiento. 

El FWKS es un sistema compacto de refrigeración de fluido/agua con depósito, bomba de circulación, intercambiador de calor de placas y control de temperatura opcional. Se utiliza principalmente como circuito intermedio, cuya ventaja es que las piezas refrigeradas sólo entran en contacto con el fluido de servicio y no con el agua de refrigeración propiamente dicha. Esto ayuda a evitar que el sistema se contamine o corroa. 

Compresores de refrigeración

La unidad de refrigeración RFCS (Chiller) de HYDAC forma parte del sistema de refrigeración por compresor que permite mantener líquidos como agua, agua-glicol, agua desionizada o aceite por debajo de la temperatura ambiente.  

El sistema de refrigeración consta de un refrigerador, una bomba, un depósito y un controlador, y es capaz de regular de forma independiente la temperatura del medio refrigerante a un valor nominal previamente fijado. 

Intercambiadores de calor de placas soldadas

Se trata de dispositivos que tienen una serie de placas finas soldadas entre sí, que crean una superficie de contacto para el intercambio térmico, permitiendo el sellado hermético e impidiendo la mezcla de fluidos. Se utilizan principalmente en procesos de calefacción o aire acondicionado, donde es esencial un control preciso de la temperatura. Los intercambiadores de calor soldados garantizan una transferencia de calor eficaz combinada con unas dimensiones compactas y un peso reducido. 

Intercambiadores de calor de placas desmontables

Desarrollado para facilitar el intercambio de calor entre dos fluidos, el intercambiador de calor de placas desmontables tiene placas metálicas ensambladas en secuencia, con canales para permitir la circulación de fluidos y la transferencia de calor.  

La ventaja es que estos intercambiadores pueden mantener la temperatura del fluido a un nivel muy bajo y estable, en función de la temperatura del refrigerante, y las placas pueden desmontarse para realizar el mantenimiento o la limpieza del dispositivo. 

Los intercambiadores de calor de placas desmontables son especialmente adecuados para grandes caudales y elevadas capacidades de refrigeración. 

Aplicaciones del intercambiador de calor

Es importante definir que en todos los sistemas hidráulicos, la energía se convierte y se transporta, lo que resulta en una pérdida de energía en forma de calor. La tarea de los sistemas de refrigeración es, por tanto, disipar este calor. Los sistemas de refrigeración eficientes pueden ayudar a prolongar la vida útil de los fluidos de funcionamiento y los filtros utilizados, contribuyendo a reducir los costes del ciclo de vida. 

En este escenario, los diversos productos que se basan en la tecnología HYDAC Cooling, especialmente los intercambiadores de calor y los sistemas completos de refrigeración, cuentan con la instrumentación y la tecnología necesarias para satisfacer casi cualquier aplicación industrial.  

La implantación de este tipo de dispositivos permite refrigerar no sólo sistemas hidráulicos, sino también accionamientos y motores eléctricos, generadores, inversores y transformadores. 

Por ello, los intercambiadores desempeñan un papel crucial en la transferencia de calor en sistemas hidráulicos e industriales, aumentando la eficacia operativa y prolongando la vida útil de sus equipos. Estos dispositivos se utilizan principalmente en procesos industriales petroquímicos, químicos, energéticos, de refrigeración y calefacción. 

Ventajas de los intercambiadores de calor HYDAC

Solución para máquinas móviles e industrias

Reducción de las pérdidas de calor y presión

Aplicación en diversos segmentos industriales

Mayor eficacia en los procesos industriales

Mayor vida útil de los equipos

Garantía de refrigeración hidráulica

Vea el vídeo y descubra más sobre el funcionamiento y las ventajas de los intercambiadores de calor con tecnología HYDAC Cooling:

Mayor eficiencia energética y sostenibilidad industrial

Tanto los intercambiadores de calor como otros dispositivos con tecnología HYDAC Cooling son esenciales para la industria y los equipos móviles. Gracias a sus diversas aplicaciones, los intercambiadores de calor son competitivos y desempeñan un papel importante en la eficiencia energética y el mantenimiento de los sistemas hidráulicos e industriales. 

La capacidad de controlar la temperatura y garantizar la calidad de los fluidos de funcionamiento no sólo mejora el rendimiento de los equipos, sino que también reduce los costes de explotación a largo plazo.  

Por otro lado, los intercambiadores de calor suministrados por HYDAC Brasil garantizan calidad y know-how internacionales. Los modelos de aire-aceite se importan de la filial de HYDAC en Suiza y los compresores enfriadores y los modelos de placas se importan de la sede central de HYDAC en Alemania. Además, la red mundial de distribuidores permite suministrar piezas y accesorios para el montaje de intercambiadores de calor y piezas de recambio. 

Con la experiencia y excelencia de HYDAC, los intercambiadores de calor destacan como soluciones fiables y eficaces para una amplia variedad de retos industriales, promoviendo la sostenibilidad y la eficiencia en diversas aplicaciones. 

Hable con nuestros expertos para saber qué intercambiador es el adecuado para su aplicación.

Envíe su correo electrónico