Suchergebnisse für: „Kühlsysteme“
16
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Effiziente Flüssigkeitskühlung via Umgebungsluft mit HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsystemen<ul><li class="li-square">Kompakte und leichte Bauweise mit dem Kunststofftankgehäuse</li><li class="li-square">Energieeffizient durch optimierte Antriebe und die direkte Abgabe der Wärme an die Umgebung</li><li class="li-square">Mit drehzahlgeregelten Lüftern, um die Temperatur des Betriebsmediums in einer festgelegten Differenz zur Umgebungstemperatur zu halten</li></ul>
Modul
<p>Wo bisher eine Vielzahl von Kühlsystemen kleinerer Kälteleistungen installiert wurden, sind wir heute in der Lage, dieses einfach und betriebssicher zu vereinheitlichen.<br /> Hierbei wird ein zentraler Kaltwassererzeuger installiert, welcher imstande ist, eine Vielzahl kleinerer Wasser-Wasser-Passivkühler mit kaltem Wasser zu versorgen.<br /> Das benötigte Kühlwasser, welches zum Wärmeaustausch am Verflüssiger der Kälteanlage notwendig ist, wird in der Regel von einem vorhandenen Hauswassernetz zur Verfügung gestellt. Sollte dieses nicht vorhanden sein, könnte diese Funktion auch von einem Rückkühler erbracht werden. Dieser steht üblicherweise im Freien und gibt die Energie an die Umgebung ab.</p>
Produktkategorie
<p>Mehr Sicherheit durch coole Systemlösungen.<br />Wärme, die durch interne Verluste in Hauptspindel, Antrieben, Schaltschränken, Kühlschmierstoffen und Hydraulik entstanden ist, kann durch Flüssigkeitskühlung sehr effektiv abgeführt werden.<br />Je nach Anforderung an Einbauraum, Geräuschentwicklung, Regelgenauigkeit oder Wartungsaufwand bietet HYDAC ein breites Produktprogramm an Kühlsystemen mit Luftkühlung, Wasserkühlung oder Kompressorkühlung für Ihre optimale Kühllösung.</p>
Produktkategorie
<table><tr><td>Effiziente Flüssigkeitskühlung mit dem vorhandenen Werkskühlwasser mit HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystemen<br /> • Kühlung auch unter Umgebungstemperatur möglich<br /> • Geringe Wärmeabgabe an die Umgebung und geringe Geräuschemission<br /> • Einsatz als temperaturgeregelter Zwischenkreislauf möglich; so lassen sich Verunreinigungen und Korrosion in den Kühlkreisläufen vermeiden, die bei direkter Kühlung durch schlechte Kühlwasserqualität entstehen können<br /> • Mit thermostatisch oder elektronisch geregeltem Proportionalventil zur Einhaltung des geforderten Temperaturniveaus</td></tr></table>
20
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Jetzt Kontakt aufnehmen Reduzieren Sie kostenintensive Serviceeinsätze mit der HYDAC Systemlösung Konverterplattformen sind gefragter denn je. Der Grund: Die Entfernung der Windparks zur Küste wird imm ...
Die ständige Kontrolle der Temperatur bestimmt jeden Aspekt des täglichen Lebens: Überall dort, wo es um Bewegung und Energie geht, ist das Thermomanagement einer der Schlüssel zum Erfolg. Setzen Sie hierfür auf das HYDAC Thermomanagement Know-how – ...
Weitere Magazinartikel entdecken Der Klimawandel verursacht weltweit immer mehr Hitzewellen mit schweren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. An diesen heißen Tagen haben es die Fertigungsunternehmen besonders schwer. Nicht nur, dass die Mi ...
Das Thema Klimaschutz stellt die Automotivbranche vor große Herausforderungen. Mit dem Wirtschaftszweig im Wandel und der sukzessiven Umstellung auf E-Mobilität steigt der Druck, die gesamte Wertschöpfungskette nachhaltiger zu gestalten. Im Mi ...
Die spezifischen Anforderungen und Richtlinien in dieser Branche haben in den letzten Jahren zu immer komplexeren Strukturen und Prozessen geführt. Ob in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Gleisbaumaschinen oder Infrastruktur – HYDAC löst weltweit als ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
Bedarfsgerechtes Thermomanagement steigert nachhaltig Effizienz und Lebensdauer Ihrer mobilen Maschine. Als Experte für Kühl- und Temperaturmanagement bietet Ihnen HYDAC ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen – sowohl für Diesel- und Hybridantriebe ...
HYDAC ist seit Jahrzehnten etablierter Lieferant in der Bahnindustrie und spricht Ihre Sprache, wenn es um Produktlösungen geht, die alle bahnspezifischen Richtlinien erfüllen. Bahntechnik Die spezifischen Anforderungen und Normen/Richtlinien in dies ...
17
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme
Thermomanagement
Kühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(8.27 MB)
RFCS Flüssigkeits-Kühlsysteme Einschubkühler
Thermomanagement
Kühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(11.72 MB)
FWKS Flüssigkeits-Wasser- Kühlsysteme
Thermomanagement
Kühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.13 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Flüssigkeits-Kühlsysteme
Thermomanagement
Kühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.8 MB)
4636274 Zusatzunterlagen
Thermomanagement
Kühlsysteme
Betriebs-/Wartungsanleitung
ALL
(3.3 MB)
WGK Water Glycol Circuits
Thermomanagement
Kühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Kraftwerke
Windkraft
Funktionale Sicherheit
Englisch
(297 KB)
WGK Wasser-Glykol-Kreisläufe
Thermomanagement
Kühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Kraftwerke
Windkraft
Funktionale Sicherheit
Deutsch
(295 KB)
Montage und Wartungsanleitung Einschub
Thermomanagement
Kühlsysteme
Betriebs-/Wartungsanleitung
Englisch
(749 KB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter