Easy Application Designer Online-Tool zur Konstruktion kompletter Steuerblöcke
Sie wollen schnell die Machbarkeit Ihres Projekts prüfen? Unser Programm zum Schaltplan zeichnen und konstruieren steht Ihnen 24/7 zur Seite – dabei entlastet es Ihre Konstruktion und beschleunigt den Entwicklungsprozess. So liefern Sie schneller ein zufriedenstellendes Ergebnis an Ihre Kunden. Schaltpläne und Stückliste werden kinderleicht mittels Software erstellt, auch eine umfangreiche Dokumentation (u. a. MBL, 3D-Modell, Bohrtabelle, Fertigungszeichnungen) übernimmt das EAD-Tool gleich mit. Danach konstruiert das EAD-Tool ein 3D-Modell Ihres Steuerblocks.
Projektieren leicht gemachtVon der Schaltplanerstellung zum automatischen Blockdesign
Vom Schaltplan bis hin zur fertigen 3D-Zeichnung – mit unserem EAD-Tool sparen Sie wertvolle Zeit und Personalaufwand in der Konstruktion. Ausgerichtet an HYDAC Produkten konfigurieren Sie innerhalb weniger Minuten Schaltpläne, Stücklisten und Fertigungszeichnungen. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und Auslieferung des finalen Designs.
Wie funktioniert es?
- Starten Sie mit der Schaltplanerstellung:
Denkbar einfach erstellen Sie Ihren Schaltplan online mittels Drag & Drop und erhalten Ihre Step-Dateien kostenfrei. - Wählen Sie die passenden Komponenten aus:
Sie finden die aktuellsten HYDAC Einschraubventile inklusive passender Einbauräume im Selektor. Aber auch Speicher, Drucksensoren und vieles mehr ist im System hinterlegt. Eine Stückliste ist das Ergebnis. - Finalisieren Sie Ihr Projekt mit einem automatischen Blockdesign:
Mittels Auto-Routing wird eine Blockfertigung generiert, diese kann als 3D-Rendering unkompliziert erstellt werden. Auf Wunsch übernehmen wir sowohl die Fertigung als auch Auslieferung – eine sofortige Angebotserstellung ist möglich.
EAD-Tool erklärt in 3 MinutenSchaltplan online erstellen & kompletten Steuerblock konstruieren
Konstruieren Sie Ihren Steuerblock in wenigen Minuten: Unser EAD-Tool macht Ihnen den Weg frei für ein automatisiertes Blockdesign. Wählen Sie nach der Schaltplanerstellung die passenden Cetop- und Einschraubventile für Ihre Anwendung.
Ob Wegeschieber-, Wegesitz-, Druck-, Strom- oder Sperrventile als Einschraub-, Einsteck- oder Plattenaufbauventil - wir haben das ideale Ventil für Ihr System. Im Video erhalten Sie alle Informationen über unser Tool.
Ihre Vorteile mit dem EAD-Tool
Die Basics: Was ist das EAD-Tool und wie erhalte ich einen Zugang?
Welchen Nutzen bringt mir das EAD-Tool?
In einem ersten Schritt können Sie kostenlos Ihren Schaltplan online erstellen. Der Hauptnutzen des Tools liegt allerdings im schnellen und automatischen Blockdesign über ein integriertes Autorouting, welches die Anschlüsse der Ventile und weiterer Komponenten verbindet.
Was macht das EAD-Tool?
Das EAD-Tool bietet ein automatisches Blockdesign, welches auf der Schaltplanerstellung des Nutzer basiert. Dabei können Sie bis zu zwölf HYDAC Ventile sowie weitere Komponenten (Speicher, Sensoren, etc.) verbauen.
Ablauf:
- Schaltplanerstellung
- Autorouting
- Generierung eines Steuerblocks
- Generierung einer Zeichnung + Step-Modell
Wird die Funktionsweise erklärt?
In unserem Programm zum Schaltplan zeichnen und weiterführendem Konstruieren stehen zahlreiche Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung, wodurch die Bedienung schnell verinnerlicht wird.
Wie viele Projekte kann ich anlegen?
Die Projektanzahl ist zunächst unbegrenzt.
Wie erhalte ich einen EAD-Zugang?
Besuchen Sie ead.hydac.com über einen aktuellen Browser (Edge, Chrome, Firefox).
Wählen Sie „Sign up now“, füllen Sie das Anmeldeformular aus und bestätigen dies per „Submit“. Sobald Ihre zuständige HYDAC Vertriebsorganisation die Registrierung abgeschlossen hat, erhalten Sie eine Bestätigungsmail.
Ist die Verwendung des Tools kostenpflichtig?
Nein, das EAD-Tool steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
An welche Zielgruppe richtet sich das EAD-Tool?
Unser Programm zum Schaltplan zeichnen und konstruieren wurde ausgiebig von HYDAC geprüft und optimiert – auch bei uns wird es für eine schnelle Angebotsabgabe verwendet. Aufgrund der zahlreichen Vorteile wollen wir dieses Tool nun auch für unsere Kunden zugänglich machen.
Gibt es das EAD-Tool nur in Englisch?
Unser Tool ist nur in Englisch verfügbar – weitere Sprachen sind zurzeit nicht in Planung.
Wer kann das EAD-Tool nutzen?
Vornehmlich ist das Tool an Unternehmen und deren Herausforderungen ausgerichtet. Aber auch Universitäten, Technikerschulen sowie weitere Bildungseinrichtungen profitieren von der Nutzung des Tools.
Unser Online-Tool ist in allen Ländern verfügbar – sollte dies für Ihr Land nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an HYDAC.
Muss ich ein Fachmann sein, um das EAD-Tool zu bedienen?
Das EAD-Tool ist als einfaches Konstruktions- und Schaltplan-Tool entworfen. Die Grundlage bilden einfache Schaltungen – bei diesen reicht ein grundlegendes Hydraulikwissen aus. Aber auch der Entwurf komplexer Schaltungen ist möglich. Unser Tool bietet vielfältige Möglichkeiten für Experten mit unterschiedlichen Kenntnissen, um Schaltpläne online zu erstellen und Steuerblöcke zu konstruieren.
Datenschutz: Sind meine Daten sicher?
Muss ich etwas installieren?
Nein, das EAD-Tool ist eine Cloud-Lösung, welche vollständig im Webbrowser bedient wird. Lediglich ein aktueller Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge) ist notwendig, um mit dem Tool zu arbeiten.
Wie sicher sind meine Daten?
Der Datenschutz unterliegt der europäischen Datenschutzrichtlinie. Um die User Experience stetig zu optimieren und Features weiterzuentwickeln, wird das Nutzerverhalten analysiert. Die persönlichen Daten werden nicht an dritte Parteien weitergegeben.
Wie lange habe ich Zugriff auf meine Projekte und meinen Account?
Wurden Projekte angelegt, sind diese bis zu einem Jahr im EAD ersichtlich. Im Anschluss werden diese archiviert. Zuvor können Sie Ihre Projekte herunterladen und lokal speichern. Wenn der Account innerhalb von drei Monaten nach der Registrierung nicht genutzt wird, behalten wir uns vor, diesen zu deaktivieren.
Komponenten: Welche Komponenten sind im Tool hinterlegt?
Wie viele Ventile kann ich einbauen?
Derzeit ist ein Einbau von bis zu 12 Ventilen möglich, welche Sie alternativ mit weiteren Komponenten (Speicher, Sensoren, etc.) verbinden können. Sie können dabei aus über 3.000 Artikeln wählen.
Sind auch Cetop-Ventile enthalten?
Ja, es lassen sich bis zu zwei Cetop-Ventile verwenden. Diese können Sie mit Einschraubventilen kombinieren.
Sind alle HYDAC Ventile enthalten?
Das HYDAC Ventilprogramm wird ständig erweitert. Somit finden Sie im EAD jeweils eine aktuelle Auswahl aus über 3.000 HYDAC Ventilen.
Welche zusätzlichen Komponenten, neben den Ventilen, sind enthalten?
Eine Auswahl an Speichern, Drucksensoren, Handpumpen und Messanschlüssen runden das Programm für die Blockkonstruktion ab. Sollten Sie eine Komponente vermissen, wenden Sie sich gerne an valves@hydac.com.
Funktionen: Welche Funktionen hat das EAD-Tool?
Kann ich den Steuerblock beliebig oft ändern und anpassen?
Per Revision wird der zugrunde liegende Schaltplan beliebig oft verändert und neu berechnet.
Kann ich die Konstruktion nachträglich verändern?
Nach optimiertem Autorouting und Generierung des Steuerblocks können Sie eine tiefergehende Optimierung und Anpassung über die HYDAC Konstruktion Ihrer zuständigen HYDAC Vertriebsorganisation anfordern.
Welche Fertigungsdaten (Zeichnungen, Stücklisten, etc.) werden erzeugt?
Es wird ein frei verwendbares Step-File inklusive aller Anbauteile und Bemaßungen erzeugt.
Zusätzlich steht eine Maßzeichnung mit sämtlichen Seitenansichten, ein Schaltplan inklusive Stückliste und weiterer technischer Informationen, wie der Portbelegung und Gewicht in unterschiedlichen Formaten, als Download zur Verfügung. Auch die zugehörigen Prospekte sämtlicher Komponenten können Sie herunterladen.
Kann ich einen kompletten Schaltplan inklusive Pumpe, Tank und Zusatzkomponenten für eine Funktionsgrafik erstellen?
Ja, die Schaltplanerstellung ist immer möglich, im nächsten Schritt wird automatisch ein Steuerblockdesign generiert.
Welche Materialien stehen mir für den Steuerblock zur Verfügung? Sind diese korrosionsgeschützt?
Als Standardmaterialien für Ihr Blockdesign stehen Ihnen Stahl und Aluminium zur Verfügung – wählen Sie zusätzlich einen Korrosionsschutz bei Bedarf.
Wie kann ich die Positionen von Ventilen und Anschlüssen (Ports) bestimmen?
Legen Sie die Positionierung der Ventile für jede Seite des Steuerblocks nach Wunsch fest. Die Position der Ventile ist anschließend in der Maßzeichnung oder dem Step-Modell ersichtlich.
Kann ich meinen Schaltplan speichern?
Der Schaltplan wird automatisch im Projekt gespeichert. Zusätzlich steht dieser als pdf- oder dwg-Datei bereit.
Welche Mindestwandstärke wird bei dem Design berücksichtigt?
Eine Wandstärke von 4 mm wird zu allen Seiten eingehalten.
Findet eine Plausibilitätsprüfung statt?
Eine Plausibilitätsprüfung auf Schaltplanfehler, z. B. unbelegter Anschluss, wird durchgeführt. Die korrekte Ventilauswahl, wie notwendiger Durchfluss oder Druck, ist Ihnen als Anwender überlassen.
Sind die Autorouting-Ergebnisse optimiert?
Ja, der Autorouter optimiert den Steuerblock auf Kompaktheit.
Die nächsten Schritte: Wie geht es nach der Erstellung des Steuerblocks weiter?
Sehe ich am Ende eine Kalkulation bzw. einen Preis?
Sobald alle Konstruktionselemente in dem Konstruktionsprojekt festgelegt sind, können Sie eine Kalkulation über Ihre zuständige HYDAC Vertriebsorganisation anfordern. Dank der von Ihnen vordefinierten Schaltung und Komponenten erhalten Sie kurzfristig ein Angebot. Bei Bedarf erfolgt zusätzlich eine fachliche Beratung und Optimierung.
Wie schnell erfolgt die Generierung des Steuerblocks?
Abhängig von der Anzahl der verbauten Komponenten, der Komplexität des Schaltplans und der Auslastung des EAD-Tools dauert die Generierung von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden.
Wie erhalte ich meinen Steuerblock als Prototyp zur Funktionsprüfung?
Fragen Sie nach der Generierung des Steuerblocks Ihren Prototyp bei der zuständigen HYDAC Vertriebsorganisation an.
Wie schnell erhalte ich meinen Steuerblock als Prototyp zur Funktionsprüfung?
Abhängig von der Auslastung der Fertigungskapazitäten Ihrer zuständigen HYDAC Vertriebsorganisation kann ein Steuerblock bereits drei Wochen später verfügbar sein.
Wer fertigt den Steuerblock?
Kontaktieren Sie hierzu bitte Ihre HYDAC Vertriebsorganisation, welche Ihnen gerne ein Angebot erstellt. Bei Bedarf können Sie diesen fertig montiert und geprüft bestellen.