SUSTAINMICRON® - der neue Standard in der Elementtechnologie

Mit der technologischen Weiterentwicklung moderner Öle wächst deren Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig wachsen aber auch die Herausforderungen bei der Ölfiltration und Ölpflege. SUSTAINMICRON®, unsere innovative Elementgeneration, setzt neue Leistungsmaßstäbe in der Filtertechnik: Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung haben wir das Potenzial bisheriger Elementstandards deutlich vergrößert.

SAUBER, SICHER, STARK

Das neue Filterelement kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen auf eine erstklassige Abscheideleistung, hohe Reinheitsklassen, eine deutliche Einsparung der Energiekosten sowie eine nachhaltige Ölfiltration Wert gelegt wird. Der neue, innovative Aufbau bietet zudem nicht nur Schutz vor elektrostatischer Entladung, sondern erfüllt auch höchste Ansprüche an die Stabilität des Filterelements.

Entdecken Sie die neue HYDAC Elementtechnologie zur nachhaltigen Ölfiltration und vereinbaren Sie gleich hier einen Termin mit unseren Experten!

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Herausforderung

Hoher Energieaufwand bei der Ölfiltration vergrößert den CO₂-Fußabdruck Nachhaltige Ölfiltration erfordert sorgsamen Umgang mit Ressourcen

Hohe Differenzdrücke am Filterelement erhöhen den Energieaufwand von Maschinen und Fahrzeugen und führen so zu einem erhöhten Ausstoß von Emissionen. Auch häufige Filterwechsel, etwa durch Verstopfung oder Filterbruch, führen zu einem vermeidbaren Mehrverbrauch an Ressourcen.

Verunreinigtes Öl verursacht hohe Wartungs- und Betriebskosten Vorzeitige Ölalterung führt zu verkürzten Wechselintervallen von Öl und Filterelement

Durch Verunreinigungen mit Feststoffpartikeln oder elektrostatische Entladungen (ESD) kommt es zu einer beschleunigten Verstopfung des Filters mit Ablagerungen. In der Folge müssen Öl und Filterelement häufiger gewechselt werden, um die Lebensdauer der Maschine oder des Fahrzeugs sicherzustellen und unerwünschte Stillstandzeiten zu verhindern.

Unsere Lösung: SUSTAINMICRON® FilterelementeEffizientere Leistung, längere Einsatzdauer und optimierte Stabilität für mehr Nachhaltigkeit

SUSTAINMICRON® setzt neue Maßstäbe in der Ölfiltration. Durch den einzigartigen Matten- und Elementaufbau bietet es herausragende elektrostatische Eigenschaften und eine unübertroffene Filterleistung bei gleichzeitig längerer Einsatzdauer. Die Filterelemente sind sowohl für mobile als auch stationäre Anwendungen geeignet und zu 100% kompatibel mit den bewährten Optimicron®-Elementen.

SUSTAINMICRON® Filterelemente entdecken

Optimicron® wird zu SUSTAINMICRON® - Umstellung auf die neue Elementgeneration

SUSTAINMICRON® ersetzt Optimicron®, Optimicron® Pulse & Stat-Free®.

Unser neues SUSTAINMICRON® Filterelement verhindert elektrostatische Entladungen (ESD) und bietet zugleich eine hohe Biege-Wechselstabilität. Bei nochmaliger Differenzdruckreduzierung von bis zu 30% verbindet es drei Elemente in einem und ersetzt künftig Optimicron®, Optimicron® Pulse und Stat-Free®
 

Rückwärtskompatibilität der Filterelemente

SUSTAINMICRON® ist nach vorne gerichtet für alle Gehäuseabmessungen verfügbar und als Ersatzteilelement rückwärtskompatibel und austauschbar mit den bisherigen ON-, ON /-SFREE- und ON/PS-Elementen.

Weitere Informationen zu Umstellung und Kompatibilität finden Sie in unserem FAQ-Bereich.

Dr. Timo Lang
Entwicklungsleiter HYDAC Fluid Care Center

Mit der SUSTAINMICRON® Elementtechnologie bieten wir unseren Kunden nicht nur eine hohe Wirtschaftlichkeit durch längere Wechselintervalle und reduzierte Ölalterung, sondern sorgen auch für einen bisher unerreichten Grad an Nachhaltigkeit bei der Ölfiltration.

HYDAC ist Ihr Partner für nachhaltige Ölfiltration Egal, ob mobile oder stationäre Anwendung: Entdecken Sie Ihre Vorteile mit SUSTAINMICRON® zur Ölpflege & Ölfiltration

SAUBER

SAUBER

Der hohe Abscheidegrad trotz Differenzdruckreduktion um bis zu 30% sorgt für die sichere Einhaltung der geforderten Fluid-Reinheitsklassen.
 

SICHER

SICHER

Die serienmäßige elektrostatische Optimierung ermöglicht längere Ölstandzeiten, sorgt für geringeren Verschleiß und führt zu einer höheren Anlagensicherheit.
 

STARK

STARK

Der intelligente Elementaufbau zur Vermeidung von Gewebeschäden sorgt für eine hohe dynamische Stabilität und beugt so Elementbrüchen vor.
 

FAQ

Hat der schwarze Außenmantel einen Effekt/Nutzen?

Im Zusammenspiel mit dem neuen und innovativen Mattenaufbau hat das schwarze Vlies eine unterstützende Funktion in Bezug auf den ESD Schutz. Durch die Verwendung spezieller Bi-Komponentenfasern leistet der Mantel einen wesentlichen Beitrag zur elektrostatischen Optimierung des gesamten Filterelementes.

Dient der neue Vlies-Außenmantel als Diffusor?

Das neue Vliesmaterial übernimmt die gleichen Eigenschaften wie vormals die gelochte PET-Folie und dient zum einen als Anströmschutz und zum anderen, um eine gleichmäßige Ölverteilung über die gesamte Fläche des Filterelements zu erreichen.

Kann man Verschmutzungen und Entladungen, die vorher auf der weißen PET-Folie deutlich zu sehen waren, auch auf dem schwarzen Vlies erkennen?

In der Praxis ist dieser Aspekt wenig relevant. Verbrennungen durch ESD erkennt man auch sehr deutlich an der neuen Vlieshülse, den Grad der Verschmutzung des Elements, d.h. die Verschmutzung der Matte, erkennt man mit bloßem Auge nicht am Außenmantel. Um Verschmutzungen der Filtermatte festzustellen, ist generell eine Laboruntersuchung erforderlich.

Welche Filterelemente ersetzt SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON® verbindet drei Elemente in einem. Es ersetzt künftig Optimicron®, Optimicron® Pulse und Stat-Free®, denn es vermeidet elektrostatische Entladungen (ESD) und bietet eine hohe Biege-Wechselstabilität. In höchst kritischen Systemen bleibt Stat-X® unsere Premiumelementtechnik zur Vermeidung von ESD.
 

Schützt das Vlies das Element vor Schmutzeintrag von außen?

Auch der Vliesstoffaußenmantel bietet – wie die PET-Folie auch –  einen Angriffschutz bei der Handhabung des Filterelements. Dadurch wird die Filtermatte vor Verschmutzung beim Einbau des Filterelements geschützt.

Ist das Vlies anfälliger für Beschädigungen?

Das Vlies wurde für den vorgesehenen Einsatzbereich entwickelt und bietet durch seine robuste Struktur einen ausreichenden Schutz.
 

Hat das Vlies im Vergleich zur ovalen Lochung andere Durchströmungseigenschaften als die PET-Folie?

Durch die hohe Porosität des Vliesstoffs wird eine gleichmäßige Durchströmung erzielt. Damit konnten die von der PET-Folie gewohnten homogenen Durchströmungseigenschaften weiter verbessert werden.

Ist SUSTAINMICRON® rückwärtskompatibel in die bestehenden Gehäuse?

SUSTAINMICRON® ist nach vorne gerichtet für alle Gehäuseabmessungen verfügbar und als Ersatzteilelement rückwärtskompatibel und austauschbar mit den bisherigen ON; ON /-SFREE; ON/PS Elementen.
 

Wie erkennt man die neue Elementgeneration beim Wareneingang in der Übergangsphase?

Während der Umstellung von Optimicron® zu SUSTAINMICRON® werden die Elementverpackungen mit einem Siegelaufkleber gekennzeichnet. Der auf dem Aufkleber abgebildete QR Code führt zu weiterführenden Informationen.
 

Kann es während der Umstellungsphase zu Vermischungen von ON und SN Elementen bei der Lieferung kommen?

Nach der Umstellung kann es aufgrund des Lagerbestandumschlages temporär zu Vermischungen zwischen den Optimicron® (ON) und SUSTAINMICRON®-Elementen (SN) kommen. Ein entsprechender Vermerk ist auf den Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen und Angeboten zu finden.
 

Downloads

Ihre Experten für Ölfiltration & Ölpflege

Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Kontakt